imaFlex CXP-12 Quad プラットフォーム上の FrameBufferMultRoi ユーザーライブラリエレメントの機能例

概要

ファイル: examples\Processing\MultipleROIs\iF-CXP12-Q\imaFlexQuad_CXP12_FrameBufferMultiRoi.vad
examples\Processing\MultipleROIs\iF-CXP12-P\imaFlexPenta_CXP12_FrameBufferMultiRoi.vad

プラットフォーム: iF-CXP12-Q
iF-CXP12-P

簡単な説明

FrameBufferMultiRoi ユーザーライブラリエレメントの機能のデモンストレーション。

このサンプルでは、imaFlex CXP-12 Quad および imaFlex CXP-12 Penta プラットフォームではサポートされていない ImageBufferMultiRoi オペレーターの機能を、FrameBufferMultiRoi ユーザーライブラリエレメントがどのように代替するかを示しています。 ユーザーライブラリエレメントの操作方法については、'Delivered User Libraries' を参照してください。 この機能は ImageBufferMultiRoi ユーザーライブラリエレメントの機能と同等ですが、FPGA リソースの消費を抑えます。